This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:器件能否通过 SMBus 命令复位

Guru**** 2926310 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971642/tca9543a-can-the-device-reset-by-smbus-command

器件型号:TCA9543A

您好!

能否通过 SMBus 命令重置 TCA9543?

请参阅下面的快照,我标记的命令显示了重置默认状态,这是否意味着我们可以使用此命令重置 TCA9543A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您的支持! TCA9543A 可通过两种方式复位:

    • RESET 输入-低电平有效的数字输入、用于复位器件。 (请参阅数据表第8.4.1节)
    • 上电复位(POR)-对电源 VCC 进行循环。 (请参阅数据表第8.4.2节)

    这些特性使得器件能够在总线阻塞的情况下被复位。 您包含的数据表部分表示在启动时或其中一个复位情况之后、控制寄存器的值将为0x00。 这意味着触发复位会关闭两个通道、并且不会选择任何通道。

    通过 SDA/SCL 命令无法正式复位器件、但您可以通过关闭两个通道来在控制寄存器中实现0x00来实现相同的状态。

    在使用复位功能时、很多时候、这是由于总线阻塞而导致通信中断、这会使通过总线的复位命令实际上无能为力。 复位引脚和 POR 都将覆盖总线的状态。

    最棒的

    Danny