This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:可能出现无效输入信号

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971614/lmh0303-the-possibility-of-the-invalid-input-signal

器件型号:LMH0303
主题中讨论的其他器件:LMH0302

大家好、

当红色框中的电阻器未连接时、可以检测到交流耦合输入信号、为什么 这样做可以检测到交流输入信号。

然而、当连接电阻器时、无法检测到共模电压为1.6V 的直流耦合输入信号、原因是什么?

关于输出阻抗的另一个问题是、当 PCB 走线被很好地控制在75homs 时、是否需要75homs 电阻器?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    1)。 49.9 Ω 电阻器提供所需的端接。 为了使器件正常运行、我们必须使用这些电阻器。 没有这些组件、器件无法表征、无法保证器件正常运行。  

    2)。 共模电压和峰间输入信号幅值可能与 LMH0302器件不兼容。 建议使用交流耦合、以便器件不受共模电压差异的影响。

    3)。 是的、这些都是必需的。 这些器件提供75欧姆驱动器阻抗、与75欧姆布线阻抗匹配。

    此致、Nasser