This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:规格检查

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16EV5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971463/ds16ev5110a-spec-check

器件型号:DS16EV5110A
主题中讨论的其他器件:DS16EV5110

你(们)好  

我的客户需要以下功能、使用 CAT5信号连接主机和显示终端
(HDMI 到 CAT5和 CAT5到 HDMI)
1.是否有原理图或信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您可以使用 DS16EV5110 EVK 原理图作为指南。 除了 HDMI 之外、您还可以使用 CAT5电缆的 RJ45连接器替换它。 设备不知道是否连接到 HDMI 连接器或 RJ45 CAT5电缆。

    此致、Nasser