This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750应用工具:USB 2.0 OTG ID 引脚

Guru**** 2618595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971643/tps25750-tps25750-application-tool-usb-2-0-otg-id-pin

器件型号:TPS25750

您好!

TPS25750 Application 工具是否生成固件、在任何 GPIO 上输出已取消的当前角色?

目的是当我们在配置工具中启用主机和从机数据角色时、通过 ID 引脚将此角色镜像到 USB 2.0连接。

与此相关、TPS25750 EVM 中的 PWR_SRC 引脚可能状态是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JC、

    下一个 GUI 版本应在1月底推出、它提供了包含所有支持事件的 GPIO 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的快速回复。

    我必须在下周完成设计、您能否提供更多信息(即使不是官方信息)、以便我能够整合这些信息?

    此致

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您向我发送了一个朋友请求、则可以通过私人消息以机密方式共享原理图。  我能够为您生成固件并查看原理图、以确保在您的设计交付之前正确无误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,让我们成为朋友吧!

    感谢您的快速回复