This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB211和 TUSB212比较

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971378/tusb212-tusb211-and-tusb212-comparison

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB211

大家好、

我的客户发现 USB2高速故障。 但是、如果移除 TS3USB30ERSWR 多路复用器、它可能会通过。

布线长度仅为8421 mil (规格17800 mil)。

 D+:8419.48密耳

D-:8421.22mil

现在、我建议客户添加转接驱动器。 但是、我对我们的解决方案有一些疑问、如下所示。

根据眼图结果、TUSB211适合客户还是 TUSB212? 为什么?

2.我应该将转接驱动器放置在靠近连接器或 USB 主机的位置吗?

对于 I2C 模式下的 TUSB212、如果 AC_BOOST 硬件设置为2级、那么 I2C 将0x01设置为0级、结果是什么?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    1. TUSB211或 TUSB212均可在此处使用。 与 TUSB211相比、TUSB212具有更好的转接驱动能力、并且增加了直流升压功能。
    2. 转接驱动器应靠近 USB 连接器放置。
    3. 当 TUSB212为 I2C 模式时、寄存器设置的优先级高于引脚设置。  在这种情况下、将使用0级 AC_Boost。    

    请参阅下面的应用手册、该手册有助于了解 TUSB211与 TUSB212的对比情况: TUSB211与 TUSB212的变化