This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:使用 BQ25713进行原理图审阅

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970723/tps25750-schematic-review-with-bq25713

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25713

您好!  

您能否查看我的 BQ25713充电器原理图?

我将在该模式下使用它们:

 BQ25713连接到1S2P 电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 TPS25750配置有两个问题。

    引脚10 \i2cs_IRQ 和引脚18 \i2cm_IRQ 应上拉至 LDO_3V3。  这将防止在器件启动之前触发任何 IRQ。

    我没有发现 BQ25713有任何问题、但我不直接支持该器件。  我建议您将相同的原理图提交给 BQ25713团队进行进一步审查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck。  

    请更新 TPS25750数据表、该数据表当前为 I2C IRQ 引脚说明"如果未使用则接地"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经在处理这个问题了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 BQ25792 现已推出、您是否建议使用 BQ25713代替 BQ25713

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有关于 适用于2至4节电池的集成 USB Type-CRegistered电力输送(PD)和充电参考设计的问题。  

    当 VIN_3V3网络可以直接连接到 LDO_3V3时、为什么原理图上会有这些稳压器?

    我注意到的另一件事是参考设计将 TPS25750的引脚10和18接地。 这是不正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有另一个客户设计、当前 I2CM_IRQ 导致引导问题出现问题。  这是一个单一设计、多个其他设计没有相同的问题。   在我完成此调试时、我建议 所有客户将 I2CM_IRQ 和 I2C_IRQ 拉为高电平、因为这不会影响任何其他系统性能、并且可能会解决未来的潜在问题。

    许多其他设计都不会看到这个问题、因此我建议将此更改作为一个非常谨慎的做法。