This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:通道切换失败

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971057/ts3dv642-channel-switch-failed

器件型号:TS3DV642

你(们)好  

我们 使用的是 TS3DV642芯片、我们遇到了一些问题、需要咨询您。 请帮助您了解如何解决此问题。

问题现象说明:我们的设备上有一个按钮可切换通道1或通道2的显示。 打开电源之前、我们将按钮拨至通道1以显示、然后打开电源、然后它可以正常显示。 此时、如果您将按钮切换至通道2、显示屏将异常、显示屏上将出现提示、如下图所示。 如果您在打开电源然后打开电源之前将按钮切换到通道2、此时显示屏也可能正常。 此时、如果将按钮拨至通道1、则显示异常、并且显示屏上会弹出提示。 显示信息也如下图所示。 导致这种现象的原因以及如何解决这一问题。 请向我们提供解决方案。我们还想知道此芯片是否支持 HDCP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您在通道1和2的显示屏之间切换时、是否先禁用然后启用通道1和通道2的电源?

    TS3DV642是无源多路复用器、因此多路复用器不关心 HDCP。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 David

    TS3DV642切换通道后、我们将首先将芯片的 EN 引脚拉至低电平、然后将其拉至高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 HDMI 应用吗?

    当 EN 拉低然后拉高时、您是否还看到 HPD 也变为低电平、然后变为高电平? 当 HPD 变为低电平然后变为高电平时、源极需要重新读取接收端 EDID、源极是否这样做?

    谢谢

    David