This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:SWAP/POL=高电平

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971514/tmds181-swap-pol-high

器件型号:TMDS181

您好专家、

SWAP/POL=High 时、(重定时器模式)

下面哪一项是正确的?

此外、  在 SWAP/POL=High 时、只有"输入极性"会发生变化、对吧?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆克

    TMDS181支持输入信号的极性和通道交换。

    当输入通道交换和极性控制引脚时、

    SWAP/POL = H:接收通道极性交换(仅限重定时器模式)->方框图 A

    SWA/POL = L:接收通道交换(转接驱动器和重定时器模式)->方框图 B、无极性交换

    谢谢

    David