This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:TUSB1146是否支持 USB3.2 Gen2?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971471/tusb1146-does-tusb1146-support-usb3-2-gen2

器件型号:TUSB1146

大家好、

客户对数据表有疑问、USB1146 是否支持 USB 3.2第2代?

尽管数据表在标题中确实提到了此器件、但设计参数仍侧重于 USB3.1。

请帮助我们检查此器件。

它还与 TUSB1046引脚对引脚兼容? 似乎是的,但我仍然想确保。  

感谢你的帮助。

此致

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan

    TUSB1146支持 高达10Gbps 的 USB 3.2 x1 Gen 1/Gen 2、并且与 TUSB1046引脚对引脚兼容。

    谢谢

    David