This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:编程 TPS55288

Guru**** 2609995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971068/tps55288-program-tps55288

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件:TPS65988


我的 MCU 连接到 TPS65988的 I2C2、而 TPS65988的 I2C1连接到 TPS55288。 如何对 TPS55288进行编程?

例如、更改 TPS55288的 OCP?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您可以阅读 TPS55288数据表。

    MODE 引脚电阻器决定 I2C 从器件地址(在表7-2中)。

    数据表还列出了第7.6部分中的所有寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack Liu,您好

    我的 TPS55288 I2C 未连接到 MCU、而是连接到 TPS65988、因此我无法通过 MCU 的 I2C 直接操作 TPS55288。 我可以通过 TPS65988写入 TPS55288吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的、您可以通过 TPS65988控制 TPS55288。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    如何控制?需要配置 TPS65988的寄存器。

    谢谢、

    刘伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我仅支持 TPS55288器件。 如果您对 TPS65988有任何疑问、请在 E2E 上发布新主题。 支持 TPS65988的专家将回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack Liu,您好


    好的、非常感谢您的回答

    谢谢、

    刘伟