This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927QEVM:BIST 模式测试和用于验证 FPD-link 连接的寄存器

Guru**** 2386560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971319/ds90ub927qevm-bist-mode-testing-and-registers-for-verifying-fpd-link-connection

器件型号:DS90UB927QEVM

您好!

客户目前正在测试串行器和解串器(927EVM 和926EVM)之间的电缆、因此需要确认对 BIST 模式和寄存器有一些了解。  

在 BIST 模式下、串行器发送全零模式、因此连接到解串器的屏幕不应显示任何内容、这是正确的吗?  

导通引脚是否仅在 BST 期间有效? 这在图形发生器测试期间不是有效的、而是保留先前 BST 测试的结果?  

对于通过 FPD-Link 进行的传输验证、最好查看是否实时通过、或者查看 LED 是否保持亮起或熄灭、以便足以支持正向通道?  

最后、对于寄存器、我看到有两个 CRC 寄存器(CRC 错误和 BIST BC 错误)。 BIST BC 错误是否是唯一需要验证连接的错误。  

提前感谢、致以诚挚的问候、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、

    是的、在926上、导通引脚只有在使用 BIST 测试时才有效。 在测试期间、由于 BIST 发送器正在发送全零、将不会有显示通过。 为了监控 BIST 结果、最好实时查看 PASS 引脚、以查看测试期间是否有任何指示错误的压降、或者通过926寄存器执行所有监控。 BIST BC 错误是在 BIST 期间更新以记录 BC 错误的唯一错误

    此致、

    Casey