请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI83-Q1 尊敬的团队:
您可以帮助查看原理图吗?
谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
您可以帮助查看原理图吗?
谢谢、此致、
雪利
您好、Sherry、
以下是我的意见:
IRQ 不应具有上拉电阻器。 它可以直接连接到处理器。
2.确保 EN 引脚可根据数据表中初始化序列的时序进行控制。
看起来没有使用2个 DSI 数据通道。 请查看此常见问题解答中的 DSI CLK 公式、以确保 DSI83能够支持所需的分辨率: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/945185/3491595#3491595 请注意、支持的 DSI CLK 频率范围为40MHz 至500MHz。
此致、
I.K.