This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:交流耦合电容器(4.7uF)

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971318/lmh0397-ac-coupling-capacitors-4-7uf

器件型号:LMH0397

您好!

数据表建议在 SDI_IO±、IN0±和 OUT0±上使用4.7uF 电容。 我想知道最小可接受值是多少? (驱动该值的动力是什么?)

2.2uF X7S 10%的切口吗?

提前感谢您

Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LIAN、

    为什么要进行此更改? 我这么说是因为大多数器件验证/表征都使用4.7uF 交流耦合电容。我相信有0402外形尺寸4.7uF 电容可用、我认为这可能是您进行此更改的唯一原因。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    感谢您的回答:)

    我不想更改它、我只需要125C 的 X7S... 最坏的情况是、我可以使用105C X6S、但温度会有+/-22%的变化。 (此设计为-40至85C)

    那么、首先、+/-22%的变化是否会显著地偏离4.7 μ F?

    提前感谢您、

    Iain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LIAN、

    应该可以。

    此致、Nasser