Other Parts Discussed in Thread: TVP7002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TVP7002 您好!
我的客户有一个与 TVP7002一起存在的项目。 他们看到了看起来是错误、但我找不到此器件的勘误表进行验证。 你可以告诉我吗? 下面介绍了潜在的错误。
"TVP7002设置为输出数据使能(其他控制2:测试输出控制= 001b)。
"数据启用"功能工作正常、只不过它截断了每个帧最后一行的最后几个像素。 例如,对于1920x1200分辨率,数据启用对于每行1920像素将有效(TRUE),但最后一行除外,该行仅对1916像素有效。 这会对我们的压缩引擎造成严重破坏、要求每个帧具有正确的像素数。 我花了几天的时间尝试了所有我能做的事情,但是无论分辨率或编程如何,数据启用功能始终如此。
也许我缺少了一些东西,其他人已经看到了这一点并找到了解决方法? "
谢谢、
Tom