This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:带 TUSB501的 HSGMII 转接驱动器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB501, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971181/tusb501-hsgmii-redriver-with-tusb501

器件型号:TUSB501
主题中讨论的其他器件: TUSB1002A

大家好、

我的客户 正在评估为其 HSGMII 接口添加转接驱动器。

他们正在评估为 其放置 USB3.0 TUSB501? 它是否可行?  或者是否有任何其他更具成本效益的建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仅适用于 USB 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    客户可以考虑 TUSB1002A。 此器件具有禁用 USB 功能的基本转接驱动器模式。