This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:使用 AM3357实现 EtherCAT

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3357, DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971130/dp83826i-ethercat-implementation-with-am3357

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:AM3357、

大家好、

我们计划使 EtherCAT 从站堆栈基于 AM3357。  

EtherCAT 对 PHY 器件是否有一些特殊要求?
2. DP83826I 是否可以支持 EtherCAT,我发现一篇 E2E 文章,说明 DP83826已通过 Beckoff 认证,但该文档似乎无法在 Web 上打开下载?
DP83826I 是否可以使用 AM335x 实现 EtherCAT? 如果 有相关的参考设计、您能否提供?

谢谢。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,苔丝

    以下是我们有关使用 DP83826的 EtherCAT 的应用手册、您可以查看该手册、该手册可以回答您的一些问题