This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020BEVM:TUSB8020BEVM

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020BEVM, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970986/tusb8020bevm-tusb8020bevm

器件型号:TUSB8020BEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB8041

此评估板被检测为"通用 USB 2.1集线器"、即使连接的主机端口是 USB 3.0。 (已连接 USB 设备树查看器)。

我将此设备连接到两台运行 Win 10的不同计算机、结果相同。

我们将感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    请重新发送附件、它没有通过。  集线器应同时作为 USB 2.1和 USB 3.x 集线器进行连接。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UsbTreeView_5F00_report_5F00_DESKTOP_2D00_EIQG8PK.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    屏幕截图中连接到端口21的集线器将是 TUSB8020BEVM 的 USB3.x 实例。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到... 我只需重置 USB 端口、端口21就不再存在了(请参阅随附的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    您是如何重置端口的?  如果主机在复位期间使其 Rx 端接和 VBUS 处于开启状态、则集线器可能会进入合规性模式、您将需要重置集线器以退出此模式。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过拔下/插入来自主机的 USB 电缆来重置端口。

    此时、我将计算机重置几次、并尝试不同的集线器重置、我无法再看到端口21。

    其他信息:我还有一个 TUSB8041评估板、它也会出现同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    您能否向我发送有关已连接 TUSB8041的屏幕截图?  点击"OPTIONS -> REFRESH?"后、集线器不会显示。

    使用的电缆长度是多少?  C 型是否位于一侧?

    此致、

    JMMN