This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:启用 SN65LVDS31的 LVDS 输出

Guru**** 2951760 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN65LVDS33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971138/sn65lvds31-enabling-the-lvds-outputs-of-sn65lvds31

器件型号:SN65LVDS31
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS33

早上好、

在数据表  中、很明显如何启用 SN65LVDS31和 SN65LVDS33。

有一点奇怪的是、有两个使能引脚、只有禁用输出的方法是将 G 引脚置为低电平并将 G-引脚置为高电平。  

我认为这对每个输出都有效、没有仅启用2个输出。 4个打开、4个关闭。  

要启用 IC 触发、只需一个使能引脚即可、但要禁用输出、则需要触发两个引脚。

我在安全关键型应用中使用此器件。 这就是为什么我要与您再次核对的原因。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onur、

    您的理解是正确的。

    此致、

    I.K.