This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211的补偿率是多少

Guru**** 2584465 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970286/tusb211-what-is-the-compensation-rate-of-tusb211

器件型号:TUSB211

大家好、

我的客户是一家大公司、他们有操作库系统的人员。 如果项目工程师需要转接驱动 器、他们将转到其链接、单击信号类型、以及希望转接驱动器补偿的 db 数。

对于 TUSB211、由于有些项目需要使用它、因此他们计划将此部件输入到系统中。 但是、由于我们没有多少 dB、或者线迹或电缆可以得到补偿的时间长度。 因此、理想情况下、他们要求提供数据、如果我们能够分辨丢失多少 dB 插值将是非常明智的做法。 如果我们有一些测试结果、请告诉我们电缆或布线可以补偿多长时间、这也很好。

此致、

Peter Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们的 USB2转接驱动器与采用 CTLE 以"dB"补偿信号完整性的 USB3转接驱动器不同。 请参阅 表1。  TUSB2XX 实施指南中的 TUSB2XX EQ 和升压设置 、了解此处可使用的一些估算。 这并不理想、但我建议根据不同设计中眼图测试的最佳设置使用"低"、"中"和"高"方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    以下是客户提出的两个问题:

    例如、TUSB211的 EQ 设置为2、在本文中、我们说它大约为3dB。 客户希望我们告诉我们、前置通道上有多少 dB、后置通道上有多少 dB、因此他们将知道如何在 PCB 上提出建议。

    2、我们说3dB、它是基于480Mbps/240Mhz 吗?

    此致、

    Peter Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    由于 USB 布线在我们的器件下方短接、因此这不是传统的前置和后置通道。 总通道损耗不应超过"dB"估算值。  此表仅是大致的、目的是让客户大致了解可使用转接驱动器执行哪些操作。

    正确、估计基于240MHz。