This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:此器件是否支持 IOS 器件?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970456/tusb9261-does-this-device-support-ios-devices

器件型号:TUSB9261

你(们)好

我的客户在连接 IO 设备时使用 USB 3.0时遇到问题、他们正在考虑更换当前的解决方案、我想知道 TUSB9261是否支持 IO 设备的 USB 3.0。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、  由于 TUSB9261被枚举为符合 USB 标准的大容量存储器件、任何支持 USB 大容量存储的操作系统都应正确枚举 TUSB9261 (包括 Windows、Linux、Android、iOS、MacOS、 等)。 此驱动程序不受 TI 控制/提供。 看到了什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    感谢您的回答!

    客户希望使用 IOS 设备实时控制其产品(例如创建应用、使用该应用通过使用 IOS 设备控制和接收产品反馈)、并正在考虑使用我们的设备。

    我注意到您说过 TUSB9261是作为 USB 大容量存储设备枚举的、但它是否支持 IO 设备像外设一样进行实时通信? 他们能否使用我们的器件来满足自己的设计?

    抱歉、如果问题不够详细、无法为您提供足够的信息... 我不熟悉 USB 协议。 如果您需要更多信息来回答问题、请告诉我。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    有关您提供的信息、我认为 TUSB9261 (使用默认 FW) 不适合。 该器件的 FW 主要用于批量传输、以进行大型数据传输、而不是您描述的实时应用所需的等时传输。 此应用是否还需要 USB 至 SATA 转换? 它听起来不像它。