This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:针对 EEPROM 编程的 TUSB8041 GUI 请求

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971113/tusb8041a-tusb8041-gui-request-for-eeprom-programming

器件型号:TUSB8041A
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

您好、先生、

 我的客户希望构建他们的 BIN、用于 TUSB8041充电功能设置。 您是否会帮助为 TUSB8041提供基于 Windows 的 GUI? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

gary.teng@arrowasia.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请接受我朋友的请求、以便我可以通过 E2E DM 向您发送软件。 完成后、请在您的原始主题上发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    软件已通过 E2E DM 发送。