This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:DVB-ASI 使用情况

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968832/lmh0397-dvb_asi-usage

器件型号:LMH0397

尊敬的同事:

客户在数据表中看到、LMH0397也与 DVB-ASI 兼容。

因此、他们想知道在设计时是否需要注意某些事项?

设计的电路是否与 SDI 接收和传输电路相同?

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    情况是一样的。

    DVB-ASI 与 SMPTE259或270Mbps 数据速率相同、并且 LMH0297器件与此规格兼容。 DVB-ASI 有两个不同之处:

    a)。 它使用8/10位编码

    b)。 它对极性敏感。 这意味着正差分100 Ω 输出或输入分别进入 FPGA 或 ASIC 的正或负差分输入或输出。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    非常感谢!