This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4307:断电高阻抗 I2C 引脚

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971227/tca4307-powered-off-high-impedance-i2c-pins

器件型号:TCA4307

您好!

我正在设计一个具有 I2C 主设备并连接到 I2C 从设备的主机。

在大多数情况下、主机处于深度睡眠状态、我希望确保系统在深度睡眠时消耗非常低的功率。

在深度睡眠模式中、I2C 总线 SDA/SCL 为 HiZ。

1) 1)是否足以将 TCA4307置于  关断模式? 或者是否需要将使能引脚置为低电平?

2) 2)不幸的是,我无法控制使能引脚,所以我需要将其连接到 Vcc?

不过、我可以控制 TCA4307的 Vcc (以及与其相连的 I2C 器件)。

如果在深度睡眠模式下关闭从电源该怎么办?

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过拉低 EN 进入关断模式。

    2.如果无法控制 EN、则必须强制 VCC 为0V;这也会禁用器件并使 I/O 变为高阻态

    TCA 本身并不关心您如何处理从电源。 但是、如果上拉电阻器在其自身电源关闭时处于活动状态、从器件可能不会运行。