This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913Q-Q1:913Q 是否可以连接到954?

Guru**** 1459790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/971191/ds90ub913q-q1-is-913q-to-954-possible

器件型号:DS90UB913Q-Q1

团队、

实际摄像头系统如下所示:
DS90UB913Q -> DS90UB914Q

对于系统升级(RCV 侧的 CSI-2)、DS90UB913Q -> DS90UB954是否可行?
还是必须使用 DS90UB913A -> DS90UB954?
是否有适用于此用例的 TI 参考设计或硬件设计指南?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber 您好、

    这未经验证、但可以将913Q 与954配对。 但是、如果可能、切换到913A 甚至933会更好、因为我们不建议在新设计中使用913Q。

    在这种情况下、没有针对硬件设计的特殊指南。 只需遵循954数据表中的设计指南行!