This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:HD3SS6126无法连接 USB3.0器件

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969107/hd3ss6126-hd3ss6126-unable-to-connect-a-usb3-0-device

器件型号:HD3SS6126

尊敬的 TI 团队

所附为原理图。 在下行链路接口的中间添加了 HD3SS6126来控制 USB A 3.0接口 无 HD3SS6126 USB3.0A 端口来传输数据是正常的

现在、USB2.0可以在调试期间识别和传输数据、但是、当连接到 USB3.0器件时、数据无法传输、USB3.0器件无法识别

在调制过程中、有用于开关差分对的引脚、但它仍然不起作用。

基准规格的真值表也是无误差的

请帮助检查原理图是否错误或调试 suggestionse2e.ti.com/.../Huddle-SCH-USB3.0-20201203-HD3SS6126-V8_2800_CB2_2900_.sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A0至 B0、A1至 B1。

    因此 TX 应转到 TX、RX 到 RX。

    它在您的设计中互换了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已根据您的建议更换了 IC 引脚。

    目前、它可以识别 USB3.0器件、但传输速率不是 USB3.0、上行链路端口可以识别 USB SuperSpeed

    有关原理图的任何其他问题?如果没有、我们准备更改布局并执行阻抗匹配90欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传输速率是多少、USB2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    34m 位/s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何交换 TX/RX、使用导线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 切断电线并用带孔的电线焊接。有关原理图的任何其他问题?如果不是、我们准备重新绘制 PCB 并进行阻抗匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有其他问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在还可以,谢谢!