This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:DP83TD510E

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970007/dp83td510e-dp83td510e

器件型号:DP83TD510E

DP83TD510E 芯片的 TDR 功能如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Maris

    有关如何启用 TDR 的参考、请查看 DP83TD510数据表的第7.3.12节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经查看了数据表、但它并未说明 TDR 函数的工作方式、它生成的数据或数据的含义。  是否有相关应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDR 功能可用于诊断、虽然这是一个不同的器件、但本应用手册为您提供了有关其功能类型的简要概述  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册 SNLA253似乎用于不同于用于单线对以太网的 DP83TD510E 的器件。  是否有与 TDR 功能相关的 ap 注释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Maris

    我们没有单对以太网的 TDR 应用手册、但是诊断的功能应该相似。 您是否需要了解此应用的机制?

    谢谢

    Cecilia