This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK106:FLP 输出

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970732/tlk106-flp-output

器件型号:TLK106

大家好

如果我们问 TLK106、您会介意吗?

很抱歉、我们希望确认基本内容。


FLP 是否仅从 TD+/-端口突发输出?


使用 Auto-MDIX 功能、RD+/-端口输出 FLP 是否突发?
在这种情况下、 TD+/-端口输出 固定 周期的 FLP 突发、它是否会自动变化?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:是的、您应该在 TD 上看到它

    Q2:如果换用了电缆、则需要探测 RD、以便它自动更改为其他引脚