This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:0x18 CSR 位

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970995/sn65dsi84-0x18-csr-bit

器件型号:SN65DSI84

大家好、

你好。

数据表 中的表7-8。 CSR 位字段定义–LVDS 寄存器 0x18地址位2和3的状态如下:

BIT3:1–强制24bpp;启用 LVDS 通道 A 通道4 (B_Y3P/N)
位2:0 –强制18bpp;LVDS 通道 B 通道4 (A_Y3P/N)被禁用(默认)

您能不能澄清这是否是印刷错误、应该如下所示?

BIT3:1–强制24bpp;启用 LVDS 通道 A 通道4 (A_Y3P/N)
位2:0 –强制18bpp;LVDS 通道 B 通道4 (B_Y3P/N)被禁用(默认)


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    是的、这是一个拼写错误。 它应该与您指出的一样。

    此致、

    I.K.