This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:TCA9555原理图回顾

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970925/tca9555-tca9555-schematic-review

器件型号:TCA9555

您好、TI 团队、 我有一个使用 TCA9555的项目、请帮助检查原理图

e2e.ti.com/.../IO_6962555C_TCA9555_AF824772BE8BA18BFE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smith、

    感谢您的支持! 我有机会查看您提供的文件。 我对 TCA9555的实施有反馈。

    对于未使用的端口 P13-P17、如果它们将保持未连接状态、则应将这些端口设置为输出、以防止浮动输入级产生显著的电流消耗。 或者、这些可保留为输入并连接到 VCC_IO 或 GND。

    我无法具体说明此设计中用于 LED1-LED12的 LED 是什么。 如果这些电流消耗较低(即导通时电流小于10mA)、则这些电流可能会很小。 如果它们较高、则应确保不违反 TCA9555的任何整体电流消耗或功率耗散要求。 虽然 TCA9555的各个 IO 引脚能够灌入25mA 电流、但器件无法在所有引脚上灌入25mA 电流。 通过 GND 的持续电流的绝对最大额定值为-250mA。 我建议查看 TCA9555数据表的第10.2.2.1节、其中显示了计算结温和功率耗散的详细过程、如果您的 LED 消耗更高的电流、并且一次有多个 LED 处于活动状态、这将指导最大用例。 我认为我在原理图上的注释第4点中看到、当 BAT 满时、所有 LED 都将亮起。 请检查以确保满足器件的功率耗散和结温要求。

    在原理图上、IO_INT 网络看起来像被标记为 TCA9555的输入。 请注意、INT 是 开漏输出、而不是输入。 当检测到任何输入引脚的上升沿或下降沿时、此输入被触发。 这使得器件能够在输入引脚发生变化时通知微控制器、而无需微控制器持续检查输入级。 有关 INT 输出的更多信息、请参阅数据表的第9.3.3节。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    最棒的

    Danny