This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:TPD4E02B04 SGMII 信号保护

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970733/tpd4e02b04-tpd4e02b04-sgmii-signal-protection

器件型号:TPD4E02B04

你(们)好  

TPD4E02B04-Q1是否适用于1.5V 差分 SGMII 信号(LVDS)的 ESD 保护。

谢谢

Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MAL、

    是的、假设下游电路能够承受大约13V 的电压100ns、则该部件应该是可以接受的。  

    此致、

    Matt Smith