This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300A:询问 TPD8S300原理图设计建议

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970541/tpd8s300a-asking-for-the-tpd8s300-schematic-design-suggestion

器件型号:TPD8S300A
主题中讨论的其他器件:TPD8S300

 

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TPD8S300

您是否会查看原理图并提供意见?

 e2e.ti.com/.../CC-PROTECT.pdf

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来很好。 我唯一的意见是将 Dx 引脚接地。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的反馈。

    您是否可以告诉我为什么将 USB2.0 D+/D-引脚接地?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于它们是二极管连接、因此可以接地或保持悬空、但保证器件功能的正式建议是将引脚接地:

    谢谢、

    Emma