This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H:我们是否可以知道 TCAN1051HD 是否可以直接替换 MAX13053A?

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970876/tcan1051h-may-we-know-if-tcan1051hd-can-direct-replace-max13053a

器件型号:TCAN1051H
主题中讨论的其他器件: TCAN1051

你(们)好,先生  

请问 TCAN1051HD 能否直接取代 MAX13053A?

我看到 TCAN1051HD 具有 FD 功能、它有什么好处吗?  

                         令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCAN1051HD 可直接替代 MAX13053A、它们都具有2Mbps 数据速率的 CAN FD 功能。 TCAN1051HGD 的工作速率高达5Mbps、这将比 MAX13053A 更有优势。 TCAN1051系列的共模范围也优于 MAX13053A。 否则、这些器件在电气参数和功能方面几乎相同。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、