This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534:应用

Guru**** 2894960 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970755/tca9534-application

器件型号:TCA9534

TCA9534 Vcc =3.3V,中断引脚为漏极开路,该引脚可上拉至1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    是的、由于 INT 是开漏的、因此只要它处于建议的运行条件内并使用电阻器从 INT 连接到 Vcc、它就可以支持任何上拉 Vcc (如果没有某种电阻、请勿将 INT 直接连接到 Vcc)。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    很抱歉、我与您再次确认、我的意思是 Vcc 引脚实际连接到3.3V 电源、 现在客户希望  使用电阻器将 INT 连接到1.8V、现在 INT 上拉电阻与 Vcc 不同。  还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、铜、

    是的、没错。

    -Bobby