This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:布局文件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A, TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970745/tusb8042a-layout-file

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件: TUSB8044

大家好、

客户要求 在 Orcad (BRD)中提供 TUSB8042A EVM 布局文件。

我想我们只有 可以参考的 TUSB8044 EVM、如果我错了、请纠正我的问题。

还有人可以向我发送 TUSB8044布局文件(BRD)吗?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的朋友的请求、我将直接发送。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    通过 E2E DM 发送的 EVM 设计文件。