This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:链路错误使能--解锁

Guru**** 2588965 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969425/ds90ub948-q1-link-error-enable----unlock

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

我的客户正在使用 UB948、并在初始化过程中设置0x49=0x1F 以启用链路错误计数。

然后、它们进入具有内部时钟和内部时序的图形模式。 退出图形模式后、他们发现锁定引脚解锁。

如果它们没有先启用链接错误计数(0x49=0x03)、则进入和退出模式时没有任何问题。

您能帮助分享您对此的建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    什么是串行器端947? 您是否在947或948端启用了 patgen? 仅当您将947连接到948 (其中已建立链接并锁定)时,才会显示锁定指示符。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    SER 是947。 但它们通过本地 MCU I2C 总线启用图形模式(内部 clk+内部时序)。

    启用链路错误计数并进入 PATTER 模式后、我们是否期望有类似的行为?

    我已要求客户在启用图形模式之前尝试禁用链接错误计数、然后一切都正常。

    您能帮您对此提供一些建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    如果遇到链接错误、则可能是 SI 性能不佳的问题。 他们使用的是 TIEVM 还是电路板? 如果他们使用的是板、您可能需要点击948 I2C 并在 ALP 中运行裕度分析工具。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    他们使用自己的板、而不是 TI EVM 板。

    我已要求客户运行链路 SI 性能地图、稍后将与您分享。 但我认为 SI 应该是可以的、因为它们仅在图形模式下才会出现此问题。

    您能帮您尝试在 TI EVM 板上重现问题吗? 我不在办公室、没有准备好 EVM。

    它们有四个不同的生产项目(不同的原理图/布局)存在类似问题、这似乎非常奇怪。

    我怀疑启用图形模式(内部时钟)时链路错误计数会增加、因为时钟从串行 FPDlink 变为内部图形参考时钟。

    您能帮您分享更多有关此方面的建议吗? 客户正在努力寻找答案、谢谢。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我知道您的沮丧、但我们需要逐步完成。 我是否可以问您为什么需要写入0x49 = 0x1F? 0x49[4:2]是保留位。 这些位仅供内部使用。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    抱歉、出现拼写错误。 我是说将0x41=0x03和0x41=0x1f 设置为启用链路错误计数。

    您能否分享有关此案例的更多详细信息?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    让我们离线讨论一下。

    Aaron