This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5405:在待机和相应的静态电流期间、在开漏中将端口锁存到0。

Guru**** 2530490 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA5405, TCA8418, PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970128/tca5405-latch-a-port-to-0-in-open-drain-while-in-standby-and-corresponding-quiescent-current

器件型号:TCA5405
主题中讨论的其他器件: TCA8418PCF8574

您好!

 

需要一个简单的 IC、该 IC 可以扩展输出数量、我们可以在其中设置开漏输出并将信号锁存在待机模式。

 

我找到了以下内容

TCA5405

单线输出扩展器

Fclk 10kHz ~ 1MHz

尚不清楚我们是否可以在待机和相应的静态电流期间将开漏中的端口锁存到0。

 

TCA8418键盘扫描

 

用于 I2C 总线的 PCF8574远程8位 I/O 扩展器

 

第一个标准是建议的选项成本、第二个标准是功耗和电路板面积。

 

谢谢

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves、您好!


    您是否要求器件在上电时将 I/O 端口保持在低电平/GND、直到其被编程为高阻态(开漏)?


    还是只需要一个 IO 扩展器、它可以在其 I/O 端口上配置为 GND 或 HI-Z?

    对于 I2C 器件、当器件未编程时、只需待机即可。  


    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hin Bobby、

    不完全是。 在上电时、低电平或高阻态对其影响不大 加电后,IC 将不再断电,除非用户从设备中取出电池。

    重点是,IC 必须能够保持低功耗,小于5uA,并在没有请求更改端口状态时将线路保持为0;

    谢谢

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves、您好!

    我在离线状态下看到了您的电子邮件、并认为我们可能希望在此进一步讨论。

    -Bobby