This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:将器件用作 GPIO 扩展器的 Linux 驱动程序

Guru**** 2538480 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970398/tca8418-linux-driver-to-use-the-device-as-gpio-expander

器件型号:TCA8418

大家好、团队、

我的客户正在寻找将 TCA8418用作 GPIO 扩展器的 Linux 驱动程序。

如果有一个驱动程序可以实现上述行为、我们还想知道如何获得该驱动程序。

作为参考、他们已经尝试通过以下链接使用 TCA8418R Linux 驱动程序、但此驱动程序似乎适用于键盘矩阵。

source.codeaurora.org/.../tca8418_keypad.c

我期待收到您的来信。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    我们不提供 I2C 器件的驱动程序/代码、这是客户开发的责任。 我们确实提供了支持、以了解对器件进行编程所需采取的步骤。

    根据您提供的源代码、似乎有一个代码可对各个寄存器执行写操作:TCA8418_WRITE_BYTE ()

    使用该函数、您应该能够写入器件的寄存器以设置 GPIO。

    -Bobby