This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:具有100Base-Tx 的 PMDout 最小值和最大值

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970728/dp83825i-minimum-and-maximum-value-of-pmdout-with-100base-tx

器件型号:DP83825I

大家好

如果我们问 DP83825I、您会介意吗?

没有说明100Base-Tx 中 PMDout 的最小值和最大值。
这些数字是多少?
最小值= 0.95V、最大值= 1.05V?


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Matsumoto  

    我们没有指定的 VOD 值、只有典型规格。 如果您需要指定的最小值和最大值以确定边界、则可以参阅 DP83826

    Cecilia