This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:输出短路功能是否能够防止总线争用损坏?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969595/ds90lv001-does-output-short-circuit-capability-protects-from-bus-contention-damage

器件型号:DS90LV001

您好!

我打算使用 DS90LV001、这是一个包含多个驱动器的系统、同时只有一个驱动器处于活动状态。

当然、没有软件是失效防护的、因此我希望确保在同时启用多个驱动器的情况下、电路板不会产生魔术烟雾。

我看到 DS90LV001可以处理输出短路。  

是否有人可以确认在可能发生总线争用的情况下可以安全使用它?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahim、

    是的、可以。 器件不知道这是短路还是总线争用。  

    您是否在输出端进行直流耦合?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、直流耦合。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahim、

    如果是直流耦合、则可以使用使能引脚实现三态输出-因此不会出现争用。

    此外、如果可能、您可以交流耦合、因此您不必担心竞争。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    实际上、使用使能引脚是一种方法。

    我只是想确保、在软件发生故障(软件控制 OE 引脚)的情况下、不会出现硬件故障。

    (交流耦合在我的情况下不是一个选项)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahim、

    我们将结束这一案件,因为没有更多的问题。

    此致、Nasser