This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC179:"毛刺脉冲"在交换边线中

Guru**** 2930600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/968706/sn65lbc179-glitch-in-switching-edges

器件型号:SN65LBC179

大家早上好、

我将 在数字差分传输中使用 SN65LBC179Q。 使用5m 电缆时,一切都很简单,但使用50m 电缆时,信号在发送器端看起来很奇怪:

该图显示了正线与 GND (红色)、负线与 GND (蓝色)以及正负(绿色)。 我了解过冲和振铃、但我不了解两个开关边沿的短延迟/暂停(~500ns):这些是由于 IC 的电流限制? 如何实现电流限制? 它是否在定义的时间内创建了关断、或者是否限制了当前的算法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    感谢您对此的耐心等待、应用专家将相应地回答您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    我认为中间的步进  也可能 是 由电缆上的反射引起的。  您的原理图是什么样的? 是否安装了终端电阻器? 如果 您更改电缆长度 或数据速率、是否 会有所不同?

    此致、

    Hao