This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:有关 P 端口电流等的查询

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A, TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970488/tca6416a-inquiry-about-p-port-current-and-so-on

器件型号:TCA6416A
主题中讨论的其他器件:TCA6424A

您好、专家、

我想了解有关 TCA6416A 和 TCA6424A 的一些信息。

*问题

我知道、该器件不支持 ADC。 下面是我们客户的问题。

  P 端口能否支持 ADC 功能?

2.我们的客户希望控制多达15个或20个 LED。

  如果我想通过每个 P 端口控制 LED 开/关、每个 P 端口可支持多少电流?

  当我在数据表上检查 Iiok = 20mA 时、对吗?

  我是否必须设置最大值 通过 Vcc 和 LED 之间的外部电阻器的电流为20mA?

  如果我使用如下所示的原理图、电流规格是什么。 什么是 Iiok、IOL 或 IOH?  

  

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.你对"ADC 功能"的确切意思是什么? 这些 I/O 扩展器具有数字 I/O、可连接到 ADC 的任何数字 I/O。

    2.在推荐的工作条件下、在不损失输出晶体管上过多电压的情况下可用的电流被指定为 IOL。 (仅当 I/O 引脚配置为输入时才需要并联电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的友好支持。

    如果我配置为输入,P 端口控制 LED 的电流是多少?

    20mA 是否正确?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢你的帮助。

    Michael、

    我还通知了一位应用专家这个主题、以便他们也能提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当引脚配置为输入时、它具有高阻抗、并且没有电流流动。 但您可以将其配置为高输出。