请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIC12400-Q1 大家好、团队、
尽管湿电流设置为0mA、但 INx 引脚中仍有泄漏电流。 如何通过 ADC 模式确保电压测量精度?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
尽管湿电流设置为0mA、但 INx 引脚中仍有泄漏电流。 如何通过 ADC 模式确保电压测量精度?
尊敬的 JW:
我对图片中所示的电阻器一无所知、因为它们位于器件外部。 但是、在输入引脚和 ADC 之间有一些内部电阻器、这些电阻器会形成一个分压器、并会导致一些泄漏。 功能方框图中显示了这些电阻器。
电阻器的值在几百千欧范围 内、泄漏电流将在数据表中记录的+/- 110uA 范围内。
由于无法移除这些电阻器、客户需要考虑与外部负载并联的典型240kohm 总重负荷接地、其中 ADC 会由于分压器而看到大约一半的电阻、其中每个电阻器的电阻约为120kohm。
或因泄漏而导致高达110uA 的额外电流、从而设定总体精度。
此致、
Jonathan