This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:如何在 ADC 模式下使用0mA 湿电流确保精度

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969085/tic12400-q1-how-to-ensure-the-accuracy-with-0ma-wet-current-in-adc-mode

器件型号:TIC12400-Q1

大家好、团队、

尽管湿电流设置为0mA、但 INx 引脚中仍有泄漏电流。 如何通过 ADC 模式确保电压测量精度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间、非常感谢你对此的耐心。 我们的应用专家已收到通知、并将作出相应的响应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JW:

    我对图片中所示的电阻器一无所知、因为它们位于器件外部。  但是、在输入引脚和 ADC 之间有一些内部电阻器、这些电阻器会形成一个分压器、并会导致一些泄漏。  功能方框图中显示了这些电阻器。

    电阻器的值在几百千欧范围 内、泄漏电流将在数据表中记录的+/- 110uA 范围内。

    由于无法移除这些电阻器、客户需要考虑与外部负载并联的典型240kohm 总重负荷接地、其中 ADC 会由于分压器而看到大约一半的电阻、其中每个电阻器的电阻约为120kohm。  

    或因泄漏而导致高达110uA 的额外电流、从而设定总体精度。

    此致、

    Jonathan