This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:未使用的引脚悬空行为

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970229/tusb2077a-unused-pin-left-floating-behavior

器件型号:TUSB2077A

您好!

我们正在使用 TUSB2077A 进行设计

由于我们不需要所有7个端口、因此我们考虑将未使用的引脚(/OVRCURx、DPX、DMx 和/PWRONx)保持开路。
是否有任何缺点或我们需要偏置它们(上拉或下拉)?
但斯克要提前很多时间
kr

Vincenzo


PS:

我们试图使它们保持未连接状态、但浮线似乎会导致问题。
主机尝试枚举"虚拟"设备、并且 Linux 系统中记录了大量错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未使用端口的 DP 和 DM 信号应与15K 电阻器(如活动端口上使用的下拉电阻器)接地。

    如果集线器配置为成组、未使用端口的 OVRCUR/输入可与其他 OVRCUR/输入保持连接。

    另外、请确保在电源达到90%后、上电时的复位信号长为1ms 至3ms。

    供参考、以下链接 包含 一些常见问题:  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Malik。

    由于空间非常紧凑、我们是否可以将 DP/DM 分流并使用1个下拉电阻器?

    如果是、应该是7.5K 还是15K?

    但斯克很多  

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    这是允许的、我建议使用7.5k 电阻器。