This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642引脚问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970498/ts3dv642-ts3dv642-pin-problem

器件型号:TS3DV642

大家好、我们最近有一个小型电路板。 为了方便布线、需要反转 HDMI 信号正极和负极。 请帮助确认:TS3DV642A0RUAR 的信号 PIN +、-内部结构是否相同? 它会影响信号吗? 调整后的连接如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要输入和输出之间的极性相同、我就不会看到原理图出现问题。  

    您可能需要在 SEL1上放置一个10k 电流限制电阻器、而不是将其直接连接到3.3V。

    谢谢

    David