This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:有关仅 USB 模式设计的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970504/tusb1146-questions-about-designing-for-usb-only-mode

器件型号:TUSB1146

您好、TI 团队、

为了尽可能减少电路板上的独特 IC 数量、我们将使用 TUSB1146将主机 USB 3.2线多路复用到 Type-C 连接器上、但不会连接到任何 DisplayPort 信号、包括 AUX 和 SBU。 (表示在仅 USB 模式或关断模式下运行)。

您能否确认任一方式(无需 DisplayPort 功能):

1146上的 AUX 引脚是否可以保持断开状态、或者是否仍然需要上拉/下拉电阻?

2、SBU 引脚是否可以保持断开状态、或者是否仍需要下拉电阻器?

3. DP 主链路线路是否可以保持断开?

提前感谢、

Daniels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniels、您好!

    如果不需要 DP 交替模式功能、DP 主链路、AUX 和 SBU 引脚可保持悬空。 要确认、您是否正确使用了 USB 3.2 x1操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我认为这是正确的术语。 主机以10Gbps 的速率通过1个 TX 和1个 RX 通道进行通信、因此将使其成为 USB 3.2第2x1代。

    感谢您的快速回答!

    Daniels