This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:DP[3:0]的差分阻抗

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970468/tusb1146-differential-impedance-of-dp-3-0

器件型号:TUSB1146

大家好、

数据表中提到 、DP[3:0]P/N 对的布线应采用受控的90 Ω 差分阻抗(±10%)。 如果出于某种原因、我的客户必须使其 具有85 Ω 差分阻抗(±10%)、这是否可以接受?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、  

      不建议在85 Ω 差分阻抗(±10%)下对 DP 通道布线。 如果在 85 Ω 差分阻抗下布线、 容差应小于5%、以使范围保持在 90 Ω 差分阻抗(±10%)范围内。