This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV:是否需要在 RXD 和 TXD 线路中的 MCU 和 TCAN1042HV 之间放置电阻器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970569/tcan1042hv-is-it-a-need-to-put-resistor-between-mcu-and-tcan1042hv-in-rxd-and-txd-line

器件型号:TCAN1042HV

团队、

客户想知道我们是否需要在 MCU 和 TCAN1042HV 之间的 RXD 和 TXD 线路中放置电阻器、以及为什么需要放置该电阻器?

数据表显示、MCU 和 TCAN1042HV 之间直接连接了 RXD 和 TXD、如下所示:

希望得到您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就收发器本身而言、不需要电阻器。

    如果走线不短、您可能希望通过在 MCU TXD 引脚和 TCAN RXD 引脚上添加电阻器来避免传输线路效应、以实现源端接。 (TCAN RXD 的上升/下降时间为10ns、这意味着50cm 的走线仍然很短。)

    有时、电阻器有助于进行调试。 如果您没有空间或成本限制、最好添加它们。