This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332G:有关 TCAN332GD 的应用问题

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/969391/tcan332g-application-questions-about-tcan332gd

器件型号:TCAN332G
主题中讨论的其他器件:TCAN332

大家好、

我的客户检查了 TCAN332GD 的 EVM 用户指南参考设计、并就设计问题与我联系。 我可以就以下问题获得您的帮助吗?

CANH 和 CANL 是否为差分信号? CANH 和 CANL 的典型/特征阻抗是多少?

客户希望了解 CAN 总线终端设计。 是否有任何设计说明或您是否有任何建议?

客户需要使用1个 PC TCAN332来实现1对 CANH/CANL 校正?

您是否会建议 CAN 总线的 ESD/EMC 设计?  

感谢你的帮助。

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    由于这些是非常一般的问题、我将简单地回答您的每一个问题、并链接到一些将进一步扩展的资源。  

    CANH 和 CANL 是否为差分信号? CANH 和 CANL 的典型/特征阻抗是多少?
    是的、CANH 和 CANL 是差分的、在显性周期(逻辑0)内将被有源驱动至不同的极性。 但是、与其他差分信号标准不同、隐性电流(逻辑1)是被动驱动的、其特征是 CANH 和 CANL 处于相同的共模电压电平(通常为 Vcc/2)。
    CAN 总线的典型特性阻抗为120欧姆。


    有关 CAN 物理标准的更多信息、请参阅以下链接。  
    控制器局域网物理层要求

    客户希望了解 CAN 总线终端设计。 是否有任何设计说明或您是否有任何建议?
    有关节点级端接设计、请参阅以下链接、了解标准端接与分裂端接的说明和比较。 这将有助于设计实现端接的单个节点。 简而言之、分裂端接通过滤除共模噪声来提供更好的共模稳定性、但缺点是增加了 BOM 和空间要求。
    CAN 收发器中的终端网络为何如此重要?

    对于系统级端接设计、理想情况下、端接电阻的值应与电缆的特性阻抗(120欧姆)相同、并放置在系统的两个端点(两个节点相隔最远)。 端接可以包含在电缆本身或用于固定 CAN 收发器的电路板上、如下图所示。 如果在客户的设计中无法实现这种结构、请告诉我、我可以帮助确定可能的解决方案。

    客户需要使用1个 PC  TCAN332 来实现1对 CANH/CANL 校正?
    每个 CAN 节点只需要一个收发器。 收发器将根据 TXD 引脚的状态驱动 CANH 和 CANL、并通过 RXD 引脚接收总线状态。 请注意、只要 TXD 被驱动为显性状态(低电平)、总线将被驱动为显性状态、并且使得 RXD 也显示为显性状态。 每个节点都需要自己的 CAN 收发器来连接总线。 上面的图30也对此进行了说明。 如果我在这里误解了您的问题、请告诉我。

     

    您是否会建议 CAN 总线的 ESD/EMC 设计?  
    TCAN EVM 中包含的 ESD 保护是实现此目的的良好起点。 该 EVM 的 TVS 二极管(D2)靠近电路板连接器和总线电容器(C2、C7、通常值在10pF 和150pF 之间)放置、以使任何瞬态边沿平滑。 应选择 TVS 二极管、使钳位电压高于所保护信号的工作电压范围、 但钳位电压低于受保护的绝对最大电压 有关 ESD 保护设计的更多信息以及对更高级别浪涌保护的深入了解、请参阅以下参考设计。
    适用于 CAN 的 IEC 61000 ESD、EFT 和浪涌总线保护参考设计

    希望这些信息能有所帮助。  如果您有任何具体问题或希望从这些来源获得任何澄清、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细解释。 它真的很有帮助!

    我向客户提出反馈、并查看他们是否有其他问题。

    再次感谢~

    最大