This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534A:PCA9534A 无响应、不生成 ACK 信号

Guru**** 2880520 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/970342/pca9534a-pca9534a-not-responding-not-generating-an-ack-signal

器件型号:PCA9534A

_

我们有一个具有 Linux 模块上系统的电路板。 SOM 的 I2C 端口之一连接到两个 PCA9534A I/O 扩展器。 其中一个扩展器的地址引脚全部连接到低电平、因此其 I2C 地址为20H。 另一个器件的 A0引脚连接到+3.3V、因此其 I2C 地址为21H。 当接收到 I2C 地址时、这两个 IC 都不会使用 ACK 位进行响应。

电源轨为3.3V。  SCL 以100KHz 运行。 使用4.7K 电阻器将 SCL 和 SDA 上拉至3.3V。 (我们还尝试了1K、但对该问题没有任何明显影响。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里

    您能否重塑第二篇帖子中的图像? 它没有正确通过。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Eric 的单独电子邮件中、我们发现了这个问题、这要归功于他的帮助。 我们最初指定的是9534、其基本 I2C 地址为20十六进制。 但随后变为9534A、其基址为38十六进制。 更改固件可以解决我们遇到的问题。